This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS_MBS_VERSION -这是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1265305/codecomposer-ccs_mbs_version---what-is-this

器件型号:CODECOMPOSER

我正在从 CCS v5.2迁移到 v9.1.0的过程中。 为什么我不去 v12? 嗯、这是不同的讨论。 我成功迁移了两个工程、但一个工程更新了 CCS_MBS_VERSION、而另一个却没有更新。 我在项目"Properties"中的任何位置都找不到此变量。

这是.cproject 中的旧行:

这是我的一个新.cproject 文件中的新行:

我从.cproject 文件中删除了这些行、打开了 CSS、并将它们重新添加到其中。 它们都被添加为6.1.3、因此出于某些原因、一个项目的自动转换错过了更新至6.1.3。 看起来这是必需的、因此我仍然想知道该选项的作用是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 CCS 工程:

    CCS 私人使用.cproject 文件中的"ccs_mbs_version"字段、用生成该文件的插件版本标记.cproject 文件。  该版本不一定与 CCS 的版本匹配。  

    通常、.cproject 文件不应由用户修改、或项目可能已损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!