This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.0.4无法连接到网络代理环境下的网络。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1265107/ccs-12-0-4-cannot-connect-to-network-under-network-proxy-environment

您好、支持团队。

 

我在努力解决 CCS 网络连接问题。

我的环境如下:

- Windows PC(主机)

- VMware Workstation 17 Player

- Ubuntu 22.0.4 LST

 

CCS 版本是最新的12.0.4。

由于公司的工作关系、我们的网络需要使用"代理"。

i’v 将代理信息设置为几个文件。 例如,/etc/apt/apt.com、~/.bashrc 等等。

当然、网络正常工作。 "apt"命令和"web 浏览器"可以很好地工作。

 

但是、当我尝试在 CCS 上显示"Resource Explorer"时、发现无法连网、显示以下消息。

" dns_probe_finished_NXDOMAN"

我尝试更改"Window -> Preferences -> General -> Network Connection"的设置。

它不能用于"直接"、"手动"和"原生"。。。

我还选中了"Linux 主机支持 CCSv11"。 此站点提到了"代理服务器注意事项"。

 

我想得到您的建议、如何在网络代理环境下进行连接。


此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试在"Window -> Preferences -> General -> Network Connection"更改设置。

    这是设置网络代理信息的正确位置。

    您是否对访问互联网的任何其他组件(如 App Center、CCS Update Manager 或 Eclipse Marketplace)有任何问题? 或者它只是 Resource Explorer 吗?

    我假设 VM 中的其他软件在访问互联网时没有问题(Chrome 等)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki-San

    非常感谢您的快速响应。

    非常有帮助。

    我检查了环境。

    我在一些文件中设置代理信息。 ex).bashrc .gitconfig apt.conf 等。

    ALMOS 文件仅供本地用户使用、因为它位于用户主文件夹中。

    我在/etc/profile.d.中创建了 proxy.sh

    那么我的 CCS 就可以正常工作。

    非常感谢。

    此致

    Koro