This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装 SysConfig 1.14

Guru**** 2849790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1264712/installing-sysconfig-1-14

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我已将 MCU_PLUS_SDK_243x 安装在 c:/clang_sdk 文件夹中。

我已在 c:\clang_sdk 文件夹中安装了 SysConfig 1.14.0。  

当我导入 MCU_PLUS_SDK_243x TCP 服务器示例时、显示 未找到 SysConfig 1.14.0。

请建议:

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您的 Code Composer Studio 可能无法识别 SysConfig 是否已安装、因此在尝试导入工程时无法找到该器件。

    请按照以下步骤操作: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_30/docs/api_guide_am243x/CCS_SETUP_PAGE.html#CCS_PACKAGE_CHECK

    如需进一步详细信息(如果这无法解决问题)、请查看用户指南此部分的所有章节: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_30/docs/api_guide_am243x/INSTALL_NON_DEFAULT.html#autotoc_md442

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    请检查您安装的是哪个版本的 SDK、如果是 MCU SDK 9.0、则请安装 CCS 12.4和 syscfg、即1.1.17。  
    如您所见、CCS 12.4其中包含 syscfg:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在运行一个项目-来自 SDK_243x 的 TCP 服务器示例

    我 在 c:/ti 中安装了 MCU_PLUS_SDK_243x 和 SysConfig 1.14.0

    我想拥有 从 c:/clang 文件夹运行的相同 SDK 和相同 SysConfig 的示例。 (所有软件仅位于 c:/Clang 文件夹中)。

    这样、我就会运行两个单独的集合 、这样、当我更改某些内容时、我就可以比较结果。

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我之前提供的链接将再次提供有关如何在非默认位置运行 SDK 的步骤: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_30/docs/api_guide_am243x/INSTALL_NON_DEFAULT.html#autotoc_md442

    您能否概述到目前为止已按照提供的指导执行了哪些步骤、您要安装的是哪个版本的 SDK、以及您安装的是哪个 CCS 版本?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已 在 c:/clang 文件夹中安装了 mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_43

    我在 同一文件夹中安装了 SysConfig_1.14.0

    我使用的是 Code Composer Studio 版本:12.4.0.00007  

    当我尝试运行"tcp 服务器示例"时、似乎拒绝、除非我将所有内容放入 c:/ti

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    好的、您已经安装了适用于 SDK 的最新版本 CCS 和支持 SysConfig、所以很好、但是我仍然看不到关于我们的文档中遵循了哪些步骤的任何注释、其中概述了如何按照您的要求执行操作。

    现在、我的理解是您要将工程导入到 CCS 中、而 CCS 告诉您找不到 SysConfig。

    文档中的第一步是  使用 CCS 工程 概述了在"Preferences"选项卡中的  Code Composer Studio ->项目。  

    您能否发布它是什么样的图像? SysConfig 是否正确显示 改变路径 指向  您的 c:/clang 安装/? 您的 SDK 也是如此吗?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将阅读 使用 CCS 工程 并重试。

    谢谢。

    Eli