This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 构建错误-"使用当前未安装的编译器版本创建项目;|未连接到存储库以安装建议的软件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1266237/ccs-build-error---project-was-created-using-version-of-compiler-not-currently-installed-no-connection-to-repository-to-install-the-suggested-software

你(们)好!

我在 CCS (版本 12.1.0.00007、但我不认为它本身是版本)方面存在问题。 我最近下载、安装和设置 CCS、并将我的项目导入过来。 我曾尝试构建它、但它显示了1个错误读取

"这个项目由一个当前未安装的编译器版本创建- 4.4.8 [MSP430]。 请参阅"帮助>安装新软件"并选择"代码生成工具更新"、以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 请访问 CCS App Center、获取最新的编译器支持。 或下载并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compilers"将其注册到 CSS。

我已按照上面列出的建议路线进行操作。 此外、我通过其他论坛收到了类似问题、但没有效果。  

我认为问题在于没有连接到"">software-dl.ti.com/.../content.xml" ,因为我看到的所有解决方案似乎都想在某个时候连接到该解决方案。 如果是这种情况、是否有人知道何时将备份该文件? 或者我是否可以使用其他工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我想知道您的 CCS 是否知道在哪里可以找到所安装的编译器。 在 CCS 中、当您转到"Window"->"Preferences->Code Composer Studio"->"Build"->"Compilers"时、您安装的编译器是否显示在"Discovered tools"部分? 如果没有、请尝试在上面标记为"Tool discovery path"的部分中将路径添加到工具中。

    请告诉我、如果这能为您清除一切。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    看起来我需要的已经安装、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    这与 CCS 所要求的编译器版本不同。 要安装正确的版本、请转至 Help -> Install Code Generation Compiler Tools。 在第一个下拉框中选择"Code Generation Tools Updates"。 取消选中"仅显示最新版本的可用软件"。 最后、展开"TI Compiler Updates"下拉列表、找到所需的编译器版本(MSP430编译器工具- 4.4.8)。

    选择它、然后通过对话框继续以完成安装。 CCS 将需要重新启动、然后应该有正确的编译器可供您与此项目一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是当我尝试通过 CCS 连接到任何存储库时得到的结果。 我无法连接。 我尝试在"首选项->安装/更新->可用软件站点"中连接到所有可用软件站点。 我知道我不会需要所有这些文件、但我无法了解其中任何一个文件是否有其他方式可以连接到报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到我的道歉。

    针对该问题的一种可能的权变措施是 在此处下载正确的编译器。  

    另一件我认为可行的事情是导航到"Window"->"Preferences"->"Install/Update->Trust,然后选中"Trust All content"框。 很显然、这不是您应该一直做的事情、但对于此下载、它应该可以尝试。

    至于解决实际问题、似乎在过去(使用早期版本、如 ccsv7)、服务器无法提供正确的安全证书时会出现一些问题、这与您现在看到的问题是一样的。 对于较新版本的 CCS、我们不经常看到这种情况、并且考虑到我刚刚使用过它、库肯定没有关闭。 您可能希望尝试更新 CCS 安装、并查看此更新是否有任何变化。 或暂时忽略上述权变措施。  

    如果这对您有用、或者您需要其他帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在卸载并重新安装了几次、但得到了相同的结果。

    下面是我搜索"信任所有内容"时看到的内容。 我在错地方了吗?

    因此、我下载并安装了新的编译器、但仍然收到相同的错误。 我按照错误消息上的说明操作、了解如何通过 CCS 对其进行注册。 CCS 认识到有一个新的编译器、我完成了寄存器处理、然后重新启动。 目录是什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    我安装了您可以检查的相同版本的 Code Composer Studio (12.1.0.00007)、在我的首选项中、有一个标有"trust"的选项卡、您没有。 我不知道为什么你没有它。  

    至于通过我提供的链接下载编译器:我看到您指出的是 MSP430 TI v21.6.1 LTS。 您应下载的版本是 v4.4.8。 您是说您无法通过我提供的链接下载该版本吗? 它可以在标有"选择版本"的滚动菜单底部找到。

    有关目录的问题、无论您在何处安装编译器、只要您向 CCS 提供该目录以便它可以找到编译器即可。

    另外、我想说明的是、我建议您下载最新版本的 Code Composer Studio。 如果上述所有步骤都失败、这可能会改变您的情况。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    是的、抱歉我下载了错误的文件。 我按照您的链接下载并安装了 v4.4.8、它似乎现在可以正常工作。 感谢你的帮助。