This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Linux 和 glibc 版本

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1268791/ccs-linux-and-glibc-versions

我尝试在具有 glibc 2.17的较旧 RedHat Linux 系统上使用 CCS。 有人知道此系统上可运行哪个版本的 CCS 吗? 我知道 v12.4.0需要 glibc 2.25、如果我不需要、我不想安装一组不同的版本来找出相关性是什么。 我在发行说明中没有看到任何关于相关性的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    Unknown 说:
    我正尝试在具有 glibc 2.17的旧 RedHat Linux 系统上使用 CCS。 有人知道此系统上将运行哪个版本的 CCS 吗?

    请注意、RedHat 从来都不是官方支持的发行版本、因此我们无法保证任何 CCS 版本都能在其上成功运行。 也就是说、有一些用户可以在解析所有依赖项后使其正常工作。  

    至于 glibc 版本,对于 CCS 9.x 之前的版本,您*应该*没有问题。 我回想一下  CCS 10.x、需要 glibc 2.18+

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    (我了解 ReHat 的支持、但您知道企业实体;我必须了解他们安装和支持的内容。)