This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关在 OMAP L138等 TI 器件上移植 C 源代码的信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1268926/need-information-on-porting-c-source-code-on-ti-devices-such-as-omap-l138

主题中讨论的其他器件:OMAPL138

您好、我需要帮助以了解以下各项。

1) 1)我们有软件源代码、并希望为使用 OMAPL138平台的一个客户提供包含相同代码的代码库(似乎有 C6748 DSP)

2) 2)我们已要求客户提供开发板、但他们要求使用 CCS (code composer studio)编译源代码并提供已编译/优化的库、他们可以在结束时验证这些库。 似乎他们没有足够的可用开发板。

3) 3)我们已使用 CCsV5.3和 CCS v9.3 IDE 创建了项目、编写了 C 源代码的等效汇编代码。 现在、当我们想使用仿真器进行测试(以验证手写汇编和 C 输出的位精确度)时、我们没有看到启动调试会话并在 CCS IDE 中运行程序的选项。

我们遇到困难、无法继续、因为我们不知道我们的编译源代码输出是否与我们的参考平台输出(例如 Visual Studio x86)匹配、因为我们无法仿真我们的项目?

请建议我们如何 在 CCS IDE 上验证我们的代码并提供必要的信息。

这是我的怀疑,
1) 1)仿真器/开发板等硬件是否是在 TI 器件上开发/移植 C 源代码所必需的? 仿真器不能用于测试和验证功能?

2) 2)如果必须使用硬件、我们应从哪里购买相关产品、以及完成 OMAP L138器件的移植所需的所有器件?

3) 3)请 向我们简要介绍 在 TI 处理器上开发软件所需的工具?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)仿真器/开发板等硬件是否为在 TI 器件上开发/移植 C 源代码所必需? 仿真器不能用于测试和验证功能?

    通常来说、是的。 我们不再支持仿真器。 具有仿真器的最后一个 CCS 版本是 CCS 5.5。 即使这样、也没有 L138设备仿真器。

    Unknown 说:
    2)如果硬件是必须的、我们应该从何处购买相关产品以及需要哪些所有器件才能完成 OMAP L138器件的移植?

    TI 和第三方提供多种 L138硬件套件。  

    例如: https://www.ti.com/tool/TMDSLCDK138

    Unknown 说:
    3)请给 我们简要介绍一下 在 TI 处理器上开发软件所需的工具?

    适用于 L138的处理器 SDK 是一个很好的起点:

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138

    谢谢