This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:WDTについて μ A

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1267471/lp-mspm0g3507-wdt

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

こんにちは。

「MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件」を使って、WDTの動作を確認しています。
サンプルコードの「wwdt_window_mode_periodic_reset」を使って、
wwdt_window_mode_periodic_reset.cla cの61行目(DL_WWDT_restart (WWDT0);)をコメントアウトして
実行したところ、以下のエラーが表示されました。
原因は分かりますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

-------------------------------------------------------
Cortex_M0P:错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持请求的操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
-------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将演示问题翻译成英语吗?  

    E2E 是一个讨论技术问题的国际论坛,因此英语将 允许更多的成员加入。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    打扰一下。

    我们正在使用"MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件"来检查 WDT 的运行情况。
    使用示例代码"wwdt_window_mode_periodic_reset"、
    注释 wwdt_window_mode_periodic_reset.c 的第61行(DL_WWDT_restart (WWDT0);)。
    当我执行它时、显示以下错误。
    这种错误意味着什么?
    感谢您的答复。

    ------------------------------------------------------- ----------------
    Cortex_M0P:错误:(ERROR -1001 @ 0x0)该器件不支持请求的操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
    ------------------------------------------------------- ----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该示例代码中、WWDT 已配置为窗口模式、从125ms 配置为500ms。

    然后、我们使用300ms 周期计时器来复位 WWDT、以避免 WWDT 复位 MCU。

    当您注释掉复位功能时、MCU 将触发复位:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    认为发生该错误是因为 MCU 复位导致 XDS110无法连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、我认为您可以在 MCU 复位时手动重新连接。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我懂了。
    非常感谢您的答复。