This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F206 CCS 4.1支持

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1270434/tms320f206-ccs-4-1-support

您好!

我正在尝试使用 CCS 4.1和 Spectrum Digital DXS510仿真器来调试 TMS320F206。  我已安装 CCS 4.1、但在器件列表中看不到 TMS320F206。  我是否必须安装特定应用程序或附加组件。  还有我可以使用的其他软件吗?  我的基本需求是读取器件的存储器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 CCv4.12或 CCSv4.10的安装映像? 前者仅支持 F24x、而后者支持多种其他器件、包括 F20x。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了4.1.2。  因此、如果我需要 F20x 支持、我需要安装4.10。  它是否与 Windows 10兼容、或者我是否需要较旧的操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了4.1.2。  因此,如果我需要 F20x 的支持,我需要安装4.10[/报价]

    可以。 请与我私人进行 E2E 对话、进一步讨论此问题。

    它是否与 Windows 10兼容?是否需要较旧的操作系统?

    最后一个支持 CCv4.1x 的操作系统是 Windows XP-32。 它肯定不会在任何64位操作系统上运行。 它甚至不可能在高于 XP 的32位操作系统上运行。

    [/quote]