This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理 CCS 系统文件中违反 MISRA C 法规的情况

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1269581/handle-violations-of-misra-c-regulations-in-ccs-system-files

主题中讨论的其他器件:RM48L952HALCOGEN

大家好、我是 YPP、来自 Bing Ho。

我们正在使用 TI CPU (RM48L952)进行开发。

系统环境如下。

  1. a) CPU : RM48L952
  2. b) CCS:ver12.1.0.00007
  3. c)编译器版本:TI v20.2.7.TLS

 

公司正在准备通过 SIL (IEC61508)认证。

因此、采用 MISRA C (2012)标准。

 

应用 MISRA C 标准时会显示警告消息。

示例)

1) MISRA_C_2012_11_04违例

-在 volatile Uint32 *指针类型和无符号 int 类型之间执行转换。

- sys_selftest.c 文件。

- void errata_PBIST_4 (void)函数。

 

2) MISRA_C_2012_11_08违例

-执行转换以显式删除 config instruction_t 的 volatile

-执行了一个转换以明确地从易失性结构中删除易失性1RamBase

- het.c

- void hetInit (void)函数

 

 

必须通过应用 MISRA C 标准来处理所有违反情况。

1)如何处理上述违规来源(根据 MISRA C 标准进行处理)

2) 2) MISRA C 规则被认为 不在上述违规注释中、但异常处理的证据

 

有许多侵权行为作为例子。

请告诉我如何处理违规行为。

 

谢谢