This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将制表符插入为缩进

Guru**** 2850670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1270586/codecomposer-insert-tab-as-indent

器件型号:CODECOMPOSER
下午好。
当在 Code Composer Studio 的编辑器中进行编码时、当出现换行符时、会自动插入缩进部分。
我想在制表符中输入缩进、但 Code Composer Studio 似乎会在空格中插入缩进。
我想知道是否有方法可以在选项卡中输入缩进。
提前感谢大家、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况的设置有点

    在 Preferences 对话框底部、选择 Show advanced settings

    然后展开 C++->代码样式-格式化程序

    单击活动配置文件旁边的编辑按钮,然后将选项卡策略从仅空格更改为选项卡

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我会确认。

    顺便说一下、我想检查一下我的 CCS 环境、并将其扩展到其他工作人员。
    当我更改此设置时、它会反映在哪个文件夹中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种共享设置的方法是导出设置、然后其他用户可以导入设置。

    转到"File"->"Export"。  在一般情况下、您可以选择导出首选项。  这个会处于代码样式下。  然后其他用户也可以执行相同操作、但选择 File -> Import。