This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243x-EVM 上的 Σ-Δ PRU 输出

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, TMDS243DC01EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1271718/sigma-delta-pru-output-on-am243x-evm

主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMSysConfig

您好!

AM243x-EVM 上是否有任何连接器来测试 Σ-Δ PRU 输出?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    你是不是在问公关? PRU (_PRU) AM243 TRM 的表6-365中提到的_pru_r30_out[1]信号或其他信号?

    请注意、所有 PRG0信号都在 TMDS243EVM 的高速扩展连接器上可用。  访问这些引脚的最简单方法是 为高速扩展连接器使用 TMDS243DC01EVM 分线板。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想测试我拥有的 sigma delta 代码。

    我不确定243x-EVM 上可以连接的输出引脚是什么和在哪里。

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    您是否使用 SysConfig 设置引脚多路复用?  您应该能够从 SysConfig 中选择 Σ-Δ 引脚、然后您可以使用上面提到的分线板来访问引脚。

    谢谢。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我会尝试的。

    谢谢。

    Eli