This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行程序后寄存器变得不可读

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1273136/registers-become-unreadable-after-running-program

主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

我将 AM2634与 CCS 12.4配合使用。

我在两个内核 R5_0和 R5_2上运行单个程序。

调试启动后、在"Registers"和"Memory"浏览器视图中均可查看 RTI0寄存器:

但是、在运行程序并停止后、同样的代码将变得不可读。

请说明可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    RTI 寄存器是否可在 CCS > View > Memory Browser 中读取? RTI 寄存器的基地址为0x47F78C00。  

    您是否尝试过关闭/重新打开"CCS 寄存器"窗口是否可以恢复寄存器视图?