This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 十六进制实用程序:使用源代码中#define 中的文件名创建 TXT 文件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1273568/hex-utility-create-a-txt-file-with-the-filename-from-a-define-in-the-source-code

您好!

我想使用 Hex 实用程序自动创建 TXT 文件。 文件名应与源代码中的#define 相对应。

例如:

#define DEVICESN V3_07_SN3019

应创建一个文件"v3_07_SN3019.txt"。 DEVICESN 后面的文本随每个器件发生变化。

感谢您的帮助

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有自动传播 a 值的方法 #定义 C 文件外部。  但您可以使用另一种方法。

    您可以自动生成一个编译器选项、 --define=DEVICESN=V3_07_SN3019 。  不过、您这样做也可以在以后的构建过程中生成文件名。

    谢谢。此致、

    -乔治