This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] configTOTAL_HEAP_SIZE 最大大小

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1277196/configtotal_heap_size-max-size

您好!

我使用的是 AM243x-EVM、

我使用的是 FreeRTOS。

在 FreeRTOSConfig.h 中  我设置   configTOTAL_HEAP_SIZE = 20 * 1024 ;/*20M*/  

在 linker.cmd 中、我必须  -- heap_size = 30 * 1024 * 1024   /*3000万*/

然后在 main()中调用 xPortGetFreeHeapSize();该值返回~( 4 * 1024 * 1024)  /*4M*/

我怎么能把它提高到20M ?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli

    请注意、堆区域是从 MSRAM 或 DDR 分配的。 如果您使用的是 MSRAM、则最多2MB 的 MSRAM、因此无法做到。 但是、如果您使用 DDR、它大小为2GB、那么您可以提高它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!