This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS12和 BH560v2-Config.exe 实用程序?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1276728/ccs12-and-bh560v2-config-exe-utility

您好!

我需要使用  BH560v2-Config.exe 实用程序、适用于 XDS560v2 Blackhawk 仿真器。 我正在使用 CCS12.4、但 Blackhawk 文件夹中似乎没有此配置实用程序、 ...ccs1240\ccs\ccs_base\emulation\Blackhawk 仅显示 BH560v2-Config.ico 文件,但没有 exe 文件?!? 请您在哪里下载此配置实用程序?

提前感谢、此致、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议向 Blackhawk 索取此实用程序(https://www.blackhawk-dsp.com/ )。  CCS IN、包括 Blackhawk 提供的使用封装。 软件包中不包含您正在查找的实用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,谢谢你的建议。 我已经发送了一封电子邮件、要求提供此应用程序的下载链接或类似内容。 还在等待一个答复,虽然...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在他们的网站上检查了一个可能的下载链接,这个特定的应用程序是没有地方找到...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据 Blackhawk Emulators、该实用程序应位于\ccs1240\ccs\ccs_base\common\uscif 下、实际上是.jar 文件 Bh560v2Config.jar 。 这是正确的,但我想我正在寻找一个.exe 文件... 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。  我也不知道这一点。