This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何读取存储器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1275143/codecomposer-how-to-read-memory

器件型号:CODECOMPOSER
如何读取存储器

我使用的是 Code Composer Studio 12.4。

将应用程序下载到 post-build 设备后、是否可以从设备导入应用程序信息?
如果可能、我想知道如何指定要导入的区域。

我的作用是在 CCS 选项卡函数中使用 Load 编写导入的文件。
提前感谢大家、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能无法理解您的用例、因此如果这无法解决您的问题、请告知我们。  可以使用 Debug Server Scripting (DSS)来读取和写入目标存储器(更多信息)。 DSS API 允许您指定要在其上操作的地址范围。

    如果要从 CCS IDE 内部执行这些操作、可以在 CCS Scripting Console 中执行此操作。

    另一个选项是使用 GEL 脚本读取或写入存储器。  GEL 脚本可以附加到 CCS 菜单、或者在发生某些事件后执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我看了看它,但它与我的意图有点不同。

    描述详细案例。
    我要确认的是2。

    1.将构建的文件刷写到硬件板上
    2.连接到硬件板并读取指定内存区域中的信息。
      作为图像、这已经很接近了。 software-dl.ti.com/.../ccs_debug-main.html
    3.将读取.out 文件和.hex 文件解压缩给团队成员
    4 .Team 成员使用.out 文件和.hex 文件刷写到硬件板
       您尝试使用的函数在这里。 software-dl.ti.com/.../ccs_debug-main.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的解释非常有帮助。

    在步骤(2)中链接到的图像中、您可以选择要保存的不同文件类型。   例如、如果选择 Intel Hex、则下一个屏幕如下所示:

    在此屏幕上、您可以选择可以保存哪些存储器范围。  

    在步骤4中加载保存的文件时、某些文件类型允许您指定加载文件的地址和长度。  如果您在步骤2中保存的文件已经对地址和长度进行编码、则加载对话框不允许覆盖此编码。  "TI data"可用于指定地址和长度。 单击下一步后、将显示以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我成功完成了这些步骤。