This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 403打开 Resource Explorer 或 dev.ti.com 时出现 Forbidden 错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1276231/403-forbidden-error-while-opening-resource-explorer-or-dev-ti-com

我现在面临的是一个过去从未发生过的问题。 打开 Resource Explorer 或 dev.ti.com 网站时收到403 Forbidden 消息。 我不知道这些网站是否在巴基斯坦被封锁、或者 TI 的网站可能存在一些错误。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天  

    您能将您公开可见的 IP 地址发送给我吗?   https://whatismyipaddress.com/

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    这是我的 IP 154.198.71.255

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2404:3100:1001:13bd:7902:dba1:d529:F8 IPv6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新 Syed。 我们正在检查服务器端的一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 请在问题解决后告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道什么是问题吗? 我仍然无法访问网站。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好。   这是意料之外的。   您应该能够从报告最初从其连接的 IP 进行连接。  您能否确认您的原始 IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否确认您是否正在使用任何 VPN 服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有使用 VPN。 即使使用 VPN、它也会给出相同的错误。 什么是原始 IP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 今天公开发布的 IP 是什么?  https://whatismyipaddress.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    154.198.70.228

    还有一点。 今天我检查了另一个 ISP 互联网。 在其他 ISP 互联网上工作正常。 但使用我当前的主要 ISP 服务,它无法正常工作。