This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的 GUI Composer 项目已不见!!!

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1276849/my-projects-of-gui-composer-are-gone

主题中讨论的其他器件:SysConfig

当我在线登录 GUI Composer 时、我的所有项目都消失了。

为什么我的项目消失了? 如何恢复我的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IChung:  

    对此问题深表歉意。 您能否告知我们您上次登录 dev.ti.com (和 GUI Composer 服务)的大致时间?  

    此外,只是为了确保我们有这样的场景:  

    您登录到 dev.ti.com 的 GUI Composer 使用了该服务,并能够创建 GUI 应用程序。 然后您注销(或自动注销)、而今天登录该服务后、GUI Composer 的 Project Explorer 区域中看不到任何项目。  

    此外、您是否使用 dev.ti.com 上的任何其他服务在用户会话之间保留项目? 例如 CCS Cloud IDE 或 SysConfig

    谢谢!
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到昨天、一切都没有问题、但是当我今天访问 GUI Composer 时、发现我所有的项目都消失了。

    我今天曾多次尝试登录 GUI Composer、希望能够恢复项目。 但仍然没有恢复。

    而且、除了 GUI 编写器之外、我不使用任何其他云服务。

    我希望这些计划一定会被收回。

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IChung:  

    我们的后端服务器上存在一个问题、该问题现已清理完毕。 您是否能够 再次尝试登录 GUI Composer 以查看项目是否可用?  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚登录到 GUI Composer、但项目尚不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、当我今天登录到 GUI Composer 时、所花的时间比平时长得多、最终连接了 GUI Composer 后、我发现这些项目不可用。  现在仍然需要比平时更多的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到机会后、可以再试一次吗?  

    如果这不起作用,那么我们已经恢复了你的 GC 项目。 我应该能够与您分享、您也可以将它们导回。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实工作得很好。 所有项目都已恢复!!

    登录 GUI Composer 所需的时间与往常一样。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认问题已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。

    我的所有项目都已再次执行。

    在我的所有项目恢复后, 项目变得可用。 因此、使用 GUI Composer 没有问题。

    甚至在12小时前、我还在使用 GUI Composer。

    但是、当我今天上午登录到 GUI Composer 时、所有的项目都不再可用。

    发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚登录到 GUI Composer。 它现在运转良好。  

    我 不知道为什么会出现这种现象。

    不管怎样、经常将项目备份到我的本地计算机中是很好的。

    谢谢。