This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART getch()

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1277591/uart-getch

主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我将使用 MCU_PLUS_SDK_243x TCP 服务器示例。

我看到 DebugP_log()使用 UART 来打印。

是否有一个函数读取 UART -如 getch()?

如何将其添加到示例代码中?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 char 添加 UART 轮询?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    SDK 有一个 API 可以读取一行:Debug_Scanf ()。

    有一个 UART API 可读取 char:uart_getChar ()。 请参阅上的 SDK UART 示例:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45\examples\drivers\uart\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要看的是该示例。

     UART_getChar ( uint32_t baseAddr、 uint8_t * pChar)  -该函数采用两个参数

    是  基址 应等于  CONFIG_UART0  这是 SysConfig 中的定义?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说得对。

    我应该使用 UART_getBaseAddr (gUartHandle[0]);

    谢谢。

    Eli