This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CAN't 在 Windows 10下安装 code composer studio 4、5或6。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1278341/codecomposer-can-t-install-code-composer-studio-4-5-or-6-under-windows-10

器件型号:CODECOMPOSER

我需要旧版本的 Code Composer Studio 安装在 Windows 10下,但当我开始安装时收到一条消息,说明操作系统 (Windows 10)不受支持,我是否要继续安装?

我说不。 Windows 10中可以安装哪些旧版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这些版本的 CCS 是在 Windows 10推出之前发布的、从未针对任何 Windows 10构建进行过测试。 我们不是说他们不能在 Windows 10上工作,只是我们不知道你可能会发现什么问题。 您可能不会有任何问题。 我认为 Windows 10支持 CCS v7.0。