This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 最新版本更新失败。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1278124/ccs-newest-version-fail-on-update

您好!

当我尝试更新时、我得到:

它试图转到 https://software-dl.ti.com 的链接 ,但资源得到一个302已移动响应,定向到 https://downloads.ti.com ,该资源不存在在该地址。

这不是一个错误,但可能管理员更改了一些设置在 repo 结尾。

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

     我将把您的问题转交给我们的 CCS 团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在检查更新时、您能确认您使用的是 CCS 12.0.0吗?  由于某种原因、我没有看到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AndyW;

    我正在使用版本:12.5.0.00007、这是我最近下载的最新版本。

    下面是这两个错误的屏幕截图:

    当您尝试更新时、它会显示"由于依赖关系冲突而无法完成安装"、当您单击详细信息时、会弹出第二个窗口、显示"No repository found at ">software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update"

    我冒昧地检查上面的资源 wget、这里是响应:

    wget software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    --2023-10-09 18:42:45--  software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    Resolving software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 23.45.237.63, 2a02:26f0:9700:193::b48, 2a02:26f0:9700:181::b48
    Connecting to software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|23.45.237.63|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
    Location: downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update [following]
    --2023-10-09 18:42:45--  downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    Resolving downloads.ti.com (downloads.ti.com)... 23.45.237.63
    Connecting to downloads.ti.com (downloads.ti.com)|23.45.237.63|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
    2023-10-09 18:42:48 ERROR 404: Not Found.
    
    #wget
    wget software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    --2023-10-09 18:42:45--  software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    Resolving software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 23.45.237.63, 2a02:26f0:9700:193::b48, 2a02:26f0:9700:181::b48
    Connecting to software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|23.45.237.63|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
    Location: downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update [following]
    --2023-10-09 18:42:45--  downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    Resolving downloads.ti.com (downloads.ti.com)... 23.45.237.63
    Connecting to downloads.ti.com (downloads.ti.com)|23.45.237.63|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
    2023-10-09 18:42:48 ERROR 404: Not Found.
    
    software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    - 2023年10月09日18:42:45-- software-dl.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    解析 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 23.45.237.63、2a02:26f0:9700:193::b48、2a02:26f0:9700:181::b48
    正在连接到 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|23.45.237.63|:443……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 302临时搬迁
    位置: downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update [以下]
    - 2023年10月09日18:42:45-- downloads.ti.com/.../CCS12.0.0.00009_update
    解析 downloads.ti.com (downloads.ti.com)... 23.45.237.63
    正在连接到 downloads.ti.com (downloads.ti.com)|23.45.237.63|:443……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 404未找到
    2023年10月09日18:42:48错误404:未找到。

    我认为这不是 CCS 错误、而是分发系统的更新问题。 如您所见,当您请求有问题的资源时, 它将获得302已移动温度响应,它指向的新资源(downloads.ti.com..)没有此资源。 可能是 Web 服务器配置错误、路由器配置错误或底层内容分发网络出现问题。 这也可能是,根据你在互联网上的位置*,它可能会返回这302。 然后、我可能又是错的、这可能是 CCS 问题。

    *[我从德国的服务器检查,它有相同的结果]

    此致、

    -C.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观察。  我仍然不知道为什么我不看到同样的问题,但我确实澄清了一个潜在的服务器端缓存和同步问题。  您能否再次尝试一下、并告诉我这是否有帮助?