This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:活动 targetconfig 上的另一个 GUI 缺陷

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1281644/codecomposer-another-gui-defect-on-active-targetconfig

器件型号:CODECOMPOSER

您好

在 CCS 中显示当前活动的目标配置时存在一个错误。

项目根文件夹内通常有一个名为 TargetConfigs 的文件夹、其中可以有多个 CCXML 文件。

如果您右键点击其中一个文件、则可以选择"Select as active target configuration"。 在默认设置中、CCS 将在 Project Explorer 的文件名后面附加"[Active]"。

但是、如果"TargetConfigs"文件夹是链接到 其他位置的"TargetConfigs"文件夹的虚拟文件夹。 这不再发生。

如果文件本身是链接文件、情况也是如此。

编辑:为了清楚起见、错误仅存在于 GUI 中、不同的配置仍处于活动状态、只是在 GUI 中不可见

 随附示例。

在此屏幕截图中、您可以看到三个不同的示例项目、我添加了一个黄色箭头、缺少"[ative]"注释。

请注意、我注意到、默认目标的注释在链接版本上工作。

我现在已经在几个版本的 CCS 中看到了这种情况、刚更新的版本就报告了这种情况。

我安装了此报告的最新版本。

Code Composer Studio
版本:12.5.0.00007

操作系统: Windows 10, v.10.0., x86_64 / Win32
Java 供应商:Eclipse Adoptium
Java 运行时版本:11.0.13+8
Java 版本:11.0.13

CCS 中的操作系统检测似乎出错、以下是来自系统应用程序的版本信息

Windows 11企业版
版本22H2
安装于2022年4月10日
操作系统版本22621.2428
体验 Windows 功能体验包1000.22674.1000.0

三个示例:

e2e.ti.com/.../gui_5F00_targetConfigs_5F00_bug.zip