This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM 主机上的 Code Composer Studio (Raspberry PI 4)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1281976/code-composer-studio-on-arm-host-raspberry-pi-4

我想在 ARM 系统上运行 Code Composer Studio、特别是 aspberryPi 4。  我需要连接一个目标器件、该器件连接到 raspberrypi 计算机上的 USB 转串口连接。

由于 CCS 12.x 是为 Linux 编译的、因此只需从 x86编译更改为运行基于 Linux Debian 的操作系统的 Cortex-A72芯片组。  这只能是对 makefile (?)的微小更改 立即构建 CCS!   (示例:cflags =-wall -mfpu=none-vfpv4 -mcpu=cortex-A7)

这是否可以编译和提供?

参考安装尝试、请注意系统架构 阿尔克64.

@remora:~/download/CCS12.5.0.00007_linux-x64 $./ ccs_setup_12.5.0.00007.run

-bash:./ ccs_setup_12.5.0.00007.run:不能执行二进制文件: Exec 格式错误

pi@remora:~/download/CCS12.5.0.00007_linux-x64文件 ccs_setup_12.5.0.00007.run

ccs_setup_12.5.0.00007.run: ELF 64位 LSB 可执行文件、x86-64、版本1 (SYSV)、动态链接、解释器/lib64/ld-linux-x86-64 2、 适用于 GNU/Linux 2.4.0、已剥离

@~: /download/CCS12.5.0.00007_linux-x64 $ uname -a

Linux remora 6.1.21-v8+#1642 SMP 抢占 MON 4月 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux

pi@remora:~/download/CCS12.5.0.00007_linux-x64 $ cat /etc/*rel*

Prety_name="Debian GNU/Linux 11 (牛眼)"

name="Debian GNU/Linux"

版本标识="11"

版本="11 (牛眼)"

版本代码名称=靶心

id=debian

home_url="">https://www.debian.org/"

support_url="">www.debian.org/support"

bug_report_url="">https://bugs.debian.org/"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我想在 ARM 系统上运行 Code Composer Studio、特别是 aspberryPi 4。

    不支持此操作。 CCS 只能在基于 x86-64的处理器上运行、但在基于 Mac MX 的处理器上运行带有 Rosetta 的 macOS

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对吧、TI 是否愿意在这个平台上提供 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在评估有本机 ARM 支持、但我们要关注的第一个领域是针对当前 macs 上的 Apple MX 处理器。 我们目前的任何路线图均未提供对 RaspberryPi 的支持。