This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MacOS 的 C2000Ware SDK --安装程序已损坏(或损坏),由 TI 下载站点提供

Guru**** 2920110 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1282001/c2000ware-sdk-for-macos-----installer-is-damaged-or-corrupted-as-provided-by-ti-download-site

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

从 MacOS 的官方 TI 存储库(https://www.ti.com/tool/C2000WARE?keyMatch=C2000WARE%20DOWNLOAD#downloads)下载后,在开始安装时,我看到这个错误:

C2000Ware macOS 安装程序在某种程度上已损坏、因此不会安装。 我已经尝试过2次下载和安装、并收到同样的错误。  TI 有人可以配置这个问题吗?  您能否检查我的 md5sum 以查看它是否与下载站点提供的文件匹配?

(基本) beadon@blade 下载% MD5 C2000Ware_5_00_00_00_setup.app.tar.gz

MD5 (C2000Ware_5_00_00_00_setup.app.tar.gz)= 136d6b0f8654adc35935c1582dffc4ed

(基本) beadon@blade 下载% tar -zxvf C2000Ware_5_00_00_00_setup.app.tar.gz

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/内容/

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/_CodeSignature/

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/目录/代码签名/代码目录

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/_CodeSignature/代码请求

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/_CodeSignature/代码签名

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/_CodeSignature/代码资源

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/info.plist

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/Resources/

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/resources/osx-x86_64.dat

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/resources/installbuilder.icns

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/resources/installbuilder

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/MacOS/

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/MacOS/installbuilder.sh

x C2000Ware_5_00_00_00_setup.app/Contents/MacOS/OSX-x86_64

下载和提取的更多详细信息--

(基本) beadon@blade 下载% ls -podeh C2000Ware_5_00_00_00_setup.app*

rw-r--r-@ 1 beadon  工作人员 362M Oct 17 20:43 C2000Ware_5_00_00_00_setup.app.tar.gz

C2000Ware_5_00_00_00_setup.app:

总计0

drwxr-xr-x@   3 beadon  工作人员  96B 七月1402:08 .

drwxr-xr-x@   6 beadon  staff  192B 七月1402:12内容

drwx--- @ 1169 beadon  staff   37K Oct 17 20:43 ..

Context -- MacOS 使用 Intel CPU。 (序列号隐藏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当应用程序从 Apple 认为合适的源之外的任何其他源下载时,该应用程序将获得扩展属性"com.apple.Quarantine"。 这将触发以下消息:" 损坏无法打开。 你应该把它移到垃圾箱里。"

    删除属性,然后可以启动 C2000Ware 安装程序。

    为此、请打开终端并键入:$  xattr -c

    请尝试此操作、并告知我们是否可以解决问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、是的、这么修复了它。

    您是否考虑将此封装为.dmg 文件而不是 tar.gz 以避免这种情况?