This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1282739/launchxl-cc1310-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

在将程序加载到 LAUNCHXL-CC1310中时遇到问题、重点是内存不够大、并提示我出现以下错误:  "程序无法装入可用内存、或者该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 对齐放置在".cinit"段大小0x306中失败。 可用存储器范围:CC1310_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd"。

我使用的是从 resecuce Explorer (rfEchoTx_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs)中下载的示例中下载的一个自定义版本、我认为错误消息引起了 proect 属性中指定的过程是 CC1310F32、应该是128、这是它在电路板中使用的。 我尝试导入相同的主题、因为默认情况下它具有 CC1310F128、并且我可以将程序构建并加载到电路板中、但它根本不起作用会导致我用作 Rx 的电路板似乎未接收到无线电信号。

我感谢任何建议,使我的节目工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    为此、您使用的是哪种 SDK?

    为了对此进行最佳调试、我建议您首先跟踪来自 TX 端的数据、您是否确定正在发生 TX?

    请参阅 Prop RF 用户指南的调试射频输出部分。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output

    通过逻辑分析仪、您可以看到器件是否按预期进入 TX 和 RX。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的响应、正如您所说、我使用调试解决了问题、并发生了第一个发射。
    一旦我确定 Tx 正常、我使用频谱分析仪进行了检查、实际上有一个无线电信号、然后在"smartrf_settings"中更改了射频参数、就这样做了。
    我可以肯定的是、我发送无线电消息的频率是电路板充当 Rx 时无法接收的频率、或者可能是另一个设置配置错误。

    感谢您的帮助、此致。