This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.5.0.00007 - java.nio.BufferUnderflowException and "java out of memory"

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1279270/ccs-12-5-0-00007---java-nio-bufferunderflowexception-and-java-out-of-memory

您好!

我们已在 CCS 12.4上运行了很长时间、而且不会出现任何问题。

截至今天、我们已将我们的 团队更新 为 CCS 12.5.0.00007、并且始终存在 CCS 崩溃的问题。

我们创建了新的工作空间和清理了项目、没有任何帮助解决问题、问题贯穿整个办公室(10倍的工作)。 所有计算机功能都非常强大,最新版本的 Win10 x64工作站。

以下常见错误之一的图像:

我们还会收到"Java Out of Memory"异常、需要关闭 CCS。

我们可以寻求帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 CCS 用于存储工程的工作区目录中、应有一个可包含一个或多个.log 文件的.metadata 文件夹、您是否可以发送这些文件。 它们通常包含有关可能触发此问题的原因的更多信息。  

    谢谢!
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您的一个项目、以便我尝试重现该问题?

    谢谢。

    巴尔塔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现此 CDT Bugzilla 条目与您看到的问题匹配- https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=393594 。  您能否尝试其中建议的权变措施?  即、尝试删除 D:\SIL3\DESIGN\TECKNOSYS\FIRMWARE\WORKSPACE\.metadata\.plugins\org.eclipse.cdt.core目录中的所有.pdom 文件并重新启动 CCS。

    谢谢。

    巴尔塔萨