This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MSP432的单元测试工具

Guru**** 2923020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1283631/unit-testing-tool-for-msp432

你好


我正在使用 MSP432P401R、需要对代码进行单元测试、

但仍然不具备使用 CCS 测试 C 代码的完整视图、任何人能详细解释其工作原理并提供一些示例

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CCS 本身并不能促进单元测试。  

    由于您提到了器件、我假设您要在实际器件上运行测试、而不是在仿真上运行。 在任何情况下、TI 都不再支持 CPU 仿真器、因此您需要研究第三方单元测试工具。 如果您确实想在 CCS IDE 中工作、您的选择可能会受到限制、但这里有一个示例、尽管它使用的是不同的 TI uC。

    LDRA https://youtu.be/3Ri4SZCnzQo?si=p083xz9MK0l5-Fl6的一个示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 kier