This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译放大器;链接时间取决于编译器安装位置(&A)

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1282141/compile-link-time-depends-on-compiler-installation-location

您好!

我想将编译器与 CCS 分开安装、以便可以独立于 CCS 版本控制编译器版本。

我已安装 CCS12.4 (带有2.1.3.LTS)并单独安装2.1.2.LTS、如下所示:

但是、我注意到了工程构建时间的一个严重差异:

  2.1.3.LTS:33s

  2.1.2.LTS:1m 4s

"独立"编译器所需的时间几乎是原来的两倍。

为什么构建时间会有这样的差异? 我怀疑它与编译器版本有关、但持开放的态度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    "独立"编译器所用的时间几乎是原来的两倍。

    我不认为它是"独立"的事实是什么使差异。 您是否还可以尝试使用独立的2.1.2编译器、以了解发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以尝试独立的2.1.2编译器

    您是指独立2.1.3吗? 独立版本已经是2.1.2。

    我已独立安装2.1.3、但 CCS 无法发现它。 我想它不能应付两个或多个相同版本的编译器。

    我还安装了最新且最出色的3.2.0.LTS。 以下是最新项目代码的最新结果:

    1) TI Clang v3.2.0.LTS c:\ti\ti\cgt-armllvm_3.2.0.LTS                           1M 23    
    2) TI Clang v2.1.3.LTS C:\ti\ccs1240\ccs\tools\compiler\ti-CGT-armllvm_2.1.3.LTS   33s
    3) TI Clang v2.1.2.LTS c:\ti\ti\cgt-armllvm_2.1.2.LTS                           34秒

    那么、TI 似乎问题已经从一个独立编译器转移到另一个编译器。

    我还注意到、使用编译器(2)和(3)时、它会占用 PC 上的最大 CPU 负载。 当我使用编译器(1)时、CPU 负载不会超过50%。 几乎就像使用(1)时并行作业的数量减半一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以问题似乎已经从一个独立编译器转移到另一个编译器。

    这很奇怪。 我从来没有听说过这样的问题。 我需要看看我是否可以重现此情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、但我认为我们可能应该关闭这个问题。 我今天尝试了相同的测试、但没有 遇到相同的问题。 确实很奇怪、但看起来它对于我的机器是本地的。 很抱歉浪费你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天尝试了相同的测试,但我没有 遇到相同的问题。 [/报价]

    我想知道这是不是最初在 CCS 中安装新编译器并首次使用后发生的情况。 可能会再次索引工程、并且在启动编译时重新索引可能会导致编译速度减慢。 由于索引完成、后续生成会得到改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果索引(或其他)占用 CPU 时间、我会看到 CPU 负载很大、但当我发现问题时、CPU 未充分利用。 我仍然无法重现今天的问题、因此我想我们可以删除它、直至它再次出现。