This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.5.0.00007在调试会话期间变得更慢/响应更少

Guru**** 2918010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1284768/ccs-12-5-0-00007-becoming-slower-less-responsive-during-debug-sessions

您好!

我想知道在某些情况下、 CCS 12.5.0.00007 调试会话? 我使用 BH 开始会话 XDS560v2 仿真器和随后加载.out 文件的初始配置快如闪电(使用34MHz JTAG 时钟)。

在调试需要定期重新启动和/或加载重新编译的源代码的当前应用程序时、我会在调试会话期间注意到重新启动、 和重置为 c_int()入口点和 main ()似乎需要越来越长的时间,右下角的远程系统浏览器操作进度条每次都在逐渐偏离,然后到达入口点并找到 main ()以重新启动代码执行?!? 就在我重新编译并重新启动 RSE 操作的过程中、进度条似乎希望在15 - 20秒内正常工作、但这一过程不断发生、需要退出调试会话并重新启动 CCS12。 然后打开另一个调试会话等。 这似乎恢复了最初的响应,但然后逐渐我回到等待在转动的进度条,就像它必须做一些事情在背景... 我还注意到我的 RTOS ROV 不会重置为启动默认值,直到所有抖动停止且调试器达到 main ()。 此外、由于正在进行调试活动、重新启动、重新编译重新加载、中断视图等、这也会耗费越来越长的时间。

这是什么原因呢? 我的电脑只是不能达到它吗? 它可能是旧的现代标准,但它是一个4核 i5英特尔设备,被认为在过去的日子里非常快...

有什么建议吗?

此致、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    wenxing huang 说:
    操作进度条似乎想办法维持15 - 20秒的正常运行、而且这种情况一直发生到必须退出调试会话并重新启动 CCS12、然后再打开另一个调试会话等。 这似乎恢复了初始响应,但然后逐渐我回到在旋转进度条上等待,就像它必须在后台做一些事情.../quote]

    我想您的意思是 CCS IDE 右下角的小 CCS 进度条。如果有许多后台操作正在运行、那么肯定会减慢 CCS 的总体运行速度。 索引器是可以显著降低 CCS 速度的功能。 如果您在工作区中打开了许多工程(尤其是如果是大型工程)、则索引器的持续扫描会极大地影响性能。  

    请参阅幻灯片32: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP3OHQvHbqav9piQQX3FIQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    您可以尝试将其关闭。

    另一个建议是尝试清理工作区: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我不知道这一点。

    我在启动 CCS12.5时选择的一个工作区中仅打开一个项目。 此项目有 大约30个.c 文件和另外30个.h 文件等。

    看起来我可以右键单击项目,并重建或刷新文件... 我要看看这是不是有什么作用。

    为了使这不是 CCS12.5的问题,为了与 CCS12最佳搭配使用,PC 构建 CPU/RAM/驱动器配置是什么样的? 只是好奇

    谢谢。此致、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在启动 CCS12.5时选择的一个工作区中仅打开一个项目。 该项目有 大约30个.c 文件和另外30个.h 文件等[/引号]

    这还不错。 它真的不应该是一个问题。

    看起来我可以右键单击项目,然后重建或刷新文件... 我将看到这是否起任何作用。

    这将强制运行索引以从头开始重新构建索引。 但是、自运行的分度器是性能降低的问题。 我会尝试完全禁用它。

    如果这不是 CCS12.5的问题,为了优化 CCS12的使用,PC build CPU/RAM/驱动器配置看起来是什么样子? 只是好奇...

    只要您至少有8GB 的 RAM 和 SSD、4核 i5就应该很好(但只要您的 PC 不尝试在后台运行许多其他东西、HDD 就应该也很好)。

    [/quote]