This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F280049c

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1284013/f280049c

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

解释如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看其中的 readme.txt 文件
以获取说明。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    值是'-260'(0xFFFFFFFFFefc)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

    误差是基本误差。 基本上、调试器无法找到您在目标配置中指定的 XDS110。 除此之外、由于缺乏有关您的环境的详细信息、我无法提供更多建议。 有关我所需的详细信息类型的更多信息、请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADqPDGaMj0MlEniKAJ7Wag__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    查看"如何寻求支持"部分

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这里使用的是什么电路板、但需要注意的是、TI 有2个不同的 F280049C 开发板。  LaunchPad 和 controlCARD。  它们具有不同的调试探针。  LaunchPad 配有 XDS110、而 controlCARD 配有 XDS100v2。

    LaunchPad:

    控制卡

    如果您使用的是 controlCARD、则需要将 CCS 中的目标配置设置为 XDS100v2、而不是 XDS110。

    此致、

    约翰