This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CPU 负载精确测量

Guru**** 2922000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1283747/cpu-load-precise-measurement

您好!

我正在运行 MCU_PLUS_SDK_am243x TCP 服务器示例 USB 驱动程序。

有一个测量 CPU 负载的函数、但我认为它测量的间隔不是通过硬件计时器。

如何更准确地测量 CPU 负载? (可能需要从硬件计时器回调)

谢谢。

Eli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    要测量实际的 CPU 负载、您需要在 FreeRTOS 中使用空闲任务、但在进行测量之前、您需要从所有任务中删除所有忙等待循环。 这样、当空闲任务运行时、CPU 可用。 FreeRTOS 将根据空闲任务运行的频率和时长来计算 CPU 负载。  TaskP_loadGetTotalCpuLoad()是要调用的函数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!