This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我从 Energytrace 中未获得正确的电流消耗值。 想知道如何将 LPSTK-CC1352R 与 CC1352R Launch Pad 连接起来以进行 Energytrace 分析

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LPSTK-CC1352R, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1284887/lpstk-cc1352r-i-am-not-getting-right-current-consumption-values-from-energytrace-want-to-know-how-to-hookup-the-lpstk-cc1352r-with-cc1352r-launch-pad-to-do-energytrace-analysis

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352RENERGYTRACE

您好!

我未从 Energytrace 获得正确的电流消耗值。 我想知道如何将 LPSTK-CC1352R 与 CC1352R Launch Pad 连接起来以进行 Energytrace 分析。 我分享了一些图片、这些图片是我为了获取电流消耗值而建立的连接、但是、当我运行分析时、如果我在没有连接 LPSTK-1352R 的情况下执行该操作、则看不到任何变化、因为连接和分离时其在 LPSTK-1352R 下的电流消耗保持不变 这意味着 Energytrace 未按预期运行。

我很确定这些测量值是不正确的!!

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    若要触发 Energy Trace 重校准、请在完成所有连接后拔下 LaunchPad 并将其插入。 然后开始测量。  

    这是我在另一个主题中链接的应用手册的一个片段:  

    https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sid 您好!  

    我希望你做得更好!

    我拔下了插件、还阅读了您分享的手册、但我对连接部件仍不确定、因为该手册不包含传感器标签 LPSTK-CC1352R。 我希望您看一看我分享的图片、并告诉我是否应该以这种方式连接 LPSTK-CC1352R?

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    这是我用于刷写 LPSTK 器件的设置。  

    但要测量电流、我们应该只连接3.3V 引脚和 GND。

    这将 通过电能追踪为电路板提供3.3V 引脚、从而为 电流测量提供精确的结果。  

    此致、

    SID