This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Theia 进度主题建议

Guru**** 2923340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1282504/theia-progress-thread-suggestion

您好

我想了解 Theia 开发的最新进展、设计决策、路线图和类似信息。

一个认为"好吧,让我们不要浪费他们的时间写花哨的通讯或博客。 为什么不使用现有的 e2e 论坛工具呢?"

让 Theia 开发组在这里创建一个线程、他们可以在这里发布更新、作出重大决策、请求注释。

那么你可以推荐像我这样所有对 Theia 感兴趣的人去订阅那个线程。

你可以选择锁定线程(假设 ti_gurus 可以覆盖此函数)、并让任何问题/讨论在"相关问题"中展开、从而保持主线程清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    有一个地方可以更好地传达我们对 CCS Theia 的计划是很好的。 我们不确定 E2E 主题是最佳选择、但它确实是一个选项。 我们将进一步讨论此问题、并会让您随时发帖。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们已经进一步讨论了这一要求。 我们认为 E2E 论坛不是获取此类更新的最佳论坛。 不过、我们也同意、最好提高我们所在地区的透明度、而且我们会寻找其他媒介来传达此信息、例如定期 E2E 新闻简报或常见问题解答。 感谢您的建议。