This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将其添加到 CSS 用户指南中

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1286199/codecomposer-add-this-to-css-user-guide

器件型号:CODECOMPOSER

您好

请将这个来自 Ki 的回复添加到 CSS 文档中。  在 CCS4中读取/复位 CPU 时钟的 GEL 表达式- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

更具体地讨论这一章  7.9.8.16. GEL_EnableClock ()

这会为我节省很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不确定具体的请求是什么。 GEL_EnableClock 在您提供的链接中进行记录。

    如果您参考的是 CLK、我们不建议再使用 CLK、因为它并不总是与所有器件上的配置文件时钟相关联。 因此、始终建议使用配置文件时钟、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki

    在 GEL_EnableClock 的当前文档中 、它显示"启用或禁用分析时钟"。

    就是这样...

    这迫使我进行搜索、看看是否有其他一些 Get 函数、如 GEL_GetClock / GEL_ReadProfileClock、或那个方向上 的其他函数。但运气不好 、我后来在旧 Wiki 的一页上结束了、关于如何在 CCS 中从 GUI 读取和重置它。 但我需要这个 GEL 版本,并在我发现这个旧帖子在论坛。

    当然、下一步应该是深入了解参考/数据表/C2800参考资料等、看看我是否可以在那里获得线索。

    因此结论是 GEL_EnableClock 的文档肯定应包含一些有关如何从 GEL 脚本读取和重置分析时钟的信息。 而不是让读者挂在那里。

    如果现在推荐使用其他一些虚拟寄存器、那么应该会在这里反映出来。

    BTW:CLK 似乎能给出我当前使用的 f28379D 的合理结果。

    编辑:我看到这里的链接很难找到,但"旧 wiki 页面"是该页面的链接;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该有一些 API 来重置和配置时钟、但这些 API 似乎没有记录在案。  也许这些建议从未执行。 我需要进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 GEL_EnableClock、只有一个其他与配置文件时钟相关的 GEL 函数被称为 GEL_SetClockEvent ([string event])。 该函数未记录、用于指定要计数的事件。 默认为 CPU 周期数、但某些器件还允许对其他事件进行计数。

    GEL 通常不用于自动执行性能分析(从脚本配置和读取时钟)。 DSS 具有更全面的用于分析时钟的 API。