This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1288231/tms320f2800157-q1-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

您好、Alan!

我建议他们将其输出格式更改为能够编译但出现以下错误的 eabi (ELF)。

"我们测试了上述更改、代码的编译正在工作。 但是、它无法与 Launchpad 通信、并显示以下错误消息:

 

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)

 

他们对我们创建的另一个工程尝试了 launchpad、但该工程未提供任何错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    请针对新问题启动新主题。 这使得获得支持变得更加容易、也使具有相同问题的其他 E2E 用户能够更轻松地获得支持。

    我会将这个已解决的帖子标记为已解决、并将您的上一个帖子拆分为新的主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
    (仿真软件包9.12.0.00150)

    有关错误的更多详细信息、请参阅以下链接中名为"器件寄存器"的部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    [quote userid="545664" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1288231/tms320f2800157-q1-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register 他们使用另一个我们创建的项目尝试了 launchpad、但该项目没有提供任何错误。

    第一个工程中的目标配置文件可能存在一些问题。 可能有一些错误的设置。 请对两者进行比较以了解差异。

    谢谢