This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:目标&quot 的代码中出错;#39;内部版本- 1101401185'故障

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1286085/lp-mspm0g3507-error-in-code-recipe-for-target-build---1101401185-faild

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、我在 subdir_rules.mk 文件中的代码中收到错误(@echo 'building file:"$<")这里、  
错误为- 目标"Build - 1101401185" fail"的配方  

请帮助我解决相同的问题。

谢谢。此致、  

Abhaya Raj Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhaya:

    您是为您的应用使用自己的驱动程序、还是使用 TI 的驱动程序? 它看起来似乎 REPEATE_SINGLE 未定义。 您确定这是代码中定义的吗? 如果您确定已对其进行了定义、是否确定已在代码中包含了正确的文件? 如果已经验证了所有这些内容、可能需要检查链接器路径、以确保工程中具有正确的文件路径来保存要包含在工程中的所有文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在任何地方检查的地方也没有定义它。
    项目中没有 repeat_single

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhaya,  

    您应该自行定义、或利用我们在 SDK 中实现的定义。  

    在我们的 SDK 中、您要查找的定义为 DL_DMA_FULL_CH_REPEATE_SINGLE_TRANSMIT_MODE。

    如果您使用我们的 SysConfig 工具、您可能会发现此过程会容易得多。 您可以下载独立版本或使用 CCS 中运行且包含在我们所有示例文件中的版本。 SysConfig 将为您编写定义并使用 GUI 初始化外设。 那么您不必搜索太多的定义来初始化您的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也会尝试它。  

    谢谢!