This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS12.5中无法识别 GCC Aarch64编译器

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1287830/gcc-aarch64-compiler-not-recognized-in-ccs12-5

您好!  

我有一个 am64x、想要使用 SDK AM64x  MCU+ SDK  09.00.00。
关于该文档的"入门"一章、 在 am64x 中进行 A53开发需要使用 GCC Aarch64编译器。
该文档中的链接可下载 tar.xz 文件。 在将其解压到 ti-directory (C:/ti)后、CCS12无法检测到新编译器。 因此、我无法编译 SDK 的 A54示例。

非常感谢您的帮助。


此文档中指定的链接: Windows GCC Aarch64 cross 编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我将分配给编译器团队、看看他们是否有任何快速 输入。  

    请确保您注意、SDK 中的所有 AM64 A53 MCU+ SDK Free RTOS 和裸机产品均处于"试验阶段"并按原样提供。 我们推荐在 A53内核上运行 Linux。 如果您的生产应用需要 RTOS、您可能还需要评估 VxWorks 和 Green Hills Integrity 产品  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在将其解压到 ti-directory (C:/ti)后、CCS12无法检测到新编译器。 因此我无法编译 SDK 的 A54示例。

    根文件夹路径是什么? CCS 应能够在 C:/ti:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    谢谢、很遗憾、它不能与版本9.2.1配合使用。 CCS 未识别该产品。 此外、当我使用工具链使用 makefile 来构建示例时、它也不起作用(在链接期间、它没有找到 collect2.exe)。  

    我下载了一个较新的版本10.3.1、CCS 检测到了该版本、并且编译时可以使用 makefile。  

    因此,我认为,要么是在打开9.2.1发布版本的过程中出错,要么是另一个错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载或提取过程中可能出现问题。 我使用文档中的相同链接下载了相同的软件包、CCS 12.5.0发现了该软件包。