This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:如何为 CC1350STK 更改低于1GHz 网络的工作模式。 从50kbps 到5kbps

Guru**** 2922280 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1289064/cc1350stk-how-to-change-the-operation-mode-of-sub-1-ghz-network-for-cc1350stk-from-50kbps-to-5kbps

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1352RSysConfigCC1350

您好、TI 团队:

我使用的是 CC1350STK 传感器标签和 CC1352R Launch Pad。 建立15.4网络后、便会成功连接传感器标签并将传感器值传输到 CC1352R Launchpad (收集器)。 我唯一需要知道的就是如何将 CC1350STK 工作模式从50kbps 更改为5kbps、因为我不知道哪个文件包含需要更改的正确变量、并且我关心远距离集成的更快速率。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格