This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ubuntu 安装 CCS 7失败

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1289513/ubuntu-installing-ccs-7-fails

主题中讨论的其他器件:SEGGER

在 Ubuntu 上

因此、如果我使用网络版本来安装 ccs7、这就是 phytec 板的说明让我执行此操作失败、并告诉我在论坛上发帖、 让我填写的东西,然后说强硬的 poop,没有任何比安装更好的工作.

我尝试了替代的"完全安装"版本,它花了一个年龄来下载,这得到部分通过,然后只是挂起做零的平方根。

我可以安装版本12,所以我认为 woopee,谁关心旧版本,然后我得到 phytec 的说明

安装 Code Composer Studio 配置文件

PHYTEC 提供的文件可在以 phyCORE-AM57x RDK 为目标时帮助简化 CCS 配置过程。 运行以下命令以安装这些文件以与 CCS 配合使用:

cd $RTOS_INSTALL_ROOT/PHYTEC
cp -f am572x_phycore_rdk.xml $RTOS_INSTALL_ROOT/ccsv7/ccs_base/common/targetdb/boards/
cd $RTOS_INSTALL_ROOT/PHYTEC/gel/
cp -rf am572x_phycore_rdk $RTOS_INSTALL_ROOT/ccsv7/ccs_base/emulation/boards/

如果将 CCS 安装到了上面建议的目录之外的目录中、则必须更改上述命令中的路径以反映您的 CCS 目录。

在这一点上,没有这个 rdk.xml 文件的任何迹象,所以我是一个牙龈树与12也。

有没有人能够成功地将 imx8板连接到 XDS110调试探针的解决方案?还是可以让我的妻子从我的研讨会中学到 SEGGER 探针?

BTW 7安装程序刚弹出、说安装程序无法正确安装一些500个字符的大名称 thirdparty.feature.group

安装日志的最后几行是  

2023年1月07日15:38:20 (GMT)- tclHttpCopy - https://strict-Transport-Security: Max-age=31536000
2023年11月07日15:38:20 (GMT)- tclHttpCopy - https://X-Frame-Options:SAMEORIGIN
2023年11月07日15:38:20 (GMT)- tclHttpCopy - https://tastate=位置: downloads.ti.com/.../failed_3.34
2023年11月07日15:38:20(GMT)- tclHttpCopy -正在重定向位置:downloads.ti.com/.../failed_3.34
2023年11月07日15:38:20 (GMT)- tclHttpCopy -从 downloads.ti.com/.../failed_3.34下载/tmp/ccs_d37ac463-c204-45bc-41a5-26c21104b96f/failed_3.34
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=接受范围:字节
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=内容长度:10
2023年11月07日15:38:22(GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:AkamaiNetStorage
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=日期:星期二、2023年11月7日15:38:22 GMT
2023年11月07日15:38:22(GMT)- tclHttpCopy - httpstate=连接:关闭
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cooie:TI_ge=country=de|city=Frankfurt|Continent=eu|tc_ip=93.240.147.226;path=/;domain=.ti.com
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Set-Cookie:TI_perf=throughp=vhigh|network=dtag|network_type=|bw=5000|proxy=;path=/;domain=.ti.com
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Set-Cookie:TI_UA=Mozill%2f5.0%20 (Unix%3b%20U%3b%20Linux%205.15.0-10083-tuxedo)%20http%2f2.8.9%20Tcl%2f8.6.6;path=/;domain=.ti.com
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Set-Cookie:TI_rid=567841e7;path=/;域=.ti.com
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= content-处置:附件;文件名="failed_3.34"
2023年11月07日15:38:22 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Set-Cookie:TI_BM=;路径=/;域=.ti.com

元数据显示了

java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle 公司
引导加载程序常量:OS=Linux、ARCH=x86_64、WS=gtk、NL=en_CA
框架参数:-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository software-dl.ti.com/.../eclipserepo -installIU org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.gmf.runtime.thirdparty.feature.group -destination /home/dave/ti7/ccsv7/eclipse -profile epp.package.cpp -profileProperties org.eclipse.update.install.features=true -bundlepool /home/dave/ti7/ccsv7/eclipse -p2.os linux -p2.ws gtk -p2.arch x86_64 -roaming
命令行参数:-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository software-dl.ti.com/.../eclipserepo -installIU org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.gmf.runtime.thirdparty.feature.group -destination /home/dave/ti7/ccsv7/eclipse -profile epp.package.cpp -profileProperties org.eclipse.update.install.features=true -bundlepool /home/dave/ti7/ccsv7/eclipse -p2.os linux -p2.ws gtk -p2.arch x86_64 -roaming

!entry org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository 4 1000 2023年11月07日16:38:07.864
!消息 software-dl.ti.com/.../eclipserepo 上找不到存储库。

!entry org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2023年11月07日16:38:09.298
!消息 software-dl.ti.com/.../eclipserepo 上找不到存储库。

!entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2023年11月07日16:38:09.299
!消息无法加载存储库。

我猜是因为有人移动了存储库并填充了安装? 看起来很可能给定  

无法访问此站点

网页位于  downloads.ti.com/.../eclipserepo 可能暂时关闭、或者它可能已永久移动到新的 Web 地址。

ERR_INVALID_RESPONSE
更糟糕的是:

无法访问此站点

网页位于  https://downloads.ti.com/ 可能暂时关闭、或者它可能已永久移动到新的 Web 地址。

ERR_INVALID_RESPONSE
我想连接到 phytec 板、但我在 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-processors/products.html 页面上看到了支持的 Cortex 处理器、但我没有看到任何 phytec 版本、实际上是 imx8  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更有趣的是、在报告错误后、您可以向 TI 提供安装报告... 只有当你看到一个窗口说提交失败从论坛获得进一步的帮助... 请注意,有各种应用程序来测试网站,有各种应用程序来测试安装程序,有各种应用程序来监控当您的网站用户撞到砖墙... TI 的某人是否可以去那里看看这些内容、安装它们并请实际测试这些内容? 软件工程这些天是0.00001%做任何有用的事情,其余时间战斗的工具,半烘焙和完全错误的指令,缺乏文档,缺乏一致性,缺乏关心一个该死的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个 Ubuntu 版本?

    请注意、CCS 7.x 非常旧、不受支持。 如果可以的话、我建议尝试使用 CCS 12.5。

    Unknown 说:
    此时没有此 rdk.xml 文件的符号,所以我成了一棵同样有12的树。

    我不认为 rdk.xml 文件 附带 CCS。 它可能来自某个 PHYTEC 封装。