This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当前使用的是 CCS V3.1、但要寻找支持 TMS320C55x 的 CCS V4.1.x 工具集

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1289634/currently-using-ccs-v3-1-but-looking-for-ccs-v4-1-x-toolset-to-support-tms320c55x

大家好。

我们有一个 TMS320C55x 芯片、将与 CCS 3.1一起用于 DSP/BIOS。 我们希望升级编译器、因此我们可以并行构建代码、因为3.1版不支持这一点。 我找到工具集4.4.1。 但是、当我使用它时、在最后一个链接步骤中我会收到一条警告:

警告:在中找到".bios 部分。

"C:/Tools/CodeComposerStudio/4.4.1/C5500/bios/lib/bios.a55l 5L>"、这可能会导致潜在的兼容性问题。 请使用4.1.x
工具或更新您的 DSP BIOS

由于我无法找到所有组件的更新、我所做的就是复制我的 V3.1安装、然后通过 V3.1工具集(CodeComposerStudio\4.1\C5500\cgtools\bin)复制到 V4.4.1工具集中。  我尝试了整个4.4.1文件夹和仅使用 bin 文件夹中的工具。  编译似乎运行良好、只是在最终链接阶段发出警告。

我曾尝试寻找 V4.1工具集、但找不到。 您有没有办法将其存档在某个位置? 我们无法升级软件设计、只是想要一个更好的编译器。


谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    您可以在以下位置找到 C55xx CGT 4.4.1 :用于德州仪器处理器的代码生成工具:下载

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  不过、我已经安装了 V4.4.1。  这是发现警告消息的方式。  错误消息指出、由于我们不是要修改代码或 DSP/BIOS、所以我应该尝试使用 V4.1.x。

    我可以从哪里获得 V4.1.x 工具链集?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    用于 C55x 的最早 CGT 为4.2.0、位于: 用于德州仪器(TI)处理器的代码生成工具:下载。

    那么您可以选择此选项。 您可能需要更新 DSP/BIOS 版本:DSP/BIOS 下载页面(TI.com)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我已下载各种编译工具版本、但仍然有相同的问题。  我将尝试更新 DSP/BIOS。

    因此、我下载了与 CCS V3兼容的最新 DSP/BIOS (BIOS_ccsv3_setupwin32_5_41_13_42.exe)。  安装后、看不到 gconfgen.exe 工具。  我们使用此工具来生成所需的文件。

    Dspcfg.cmd

    Dspcfg.h

    Dspcfg.H55

    dspcfg_c.c

    Dspcfg.S55

    我是否使用我已经拥有的同一工具?  是否有新版本?  我现在是否以不同的方式生成这些文件?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    较新版本的 DSP/BIOS 使用 gconf.exe、而不是

    DSP/BIOS 配置文件是*。tcf。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我来试一下。