This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LwIP TCP 服务器示例-接受多个客户端

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1288972/lwip-tcp-server-example---accept-multiple-clients

您好!

我将 am243x-EVM 与 MCU_PLUS_SDK_am243x LwIP 搭配使用   TCP 服务器示例

我将通过 Putty 应用程序连接到该服务器。

我想连接多个 TCP 客户端。

当我尝试与第二个客户端连接时-服务器拒绝  

有#define 关于多少客户端吗?

我还应该做些什么 接受 更多客户?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    我将尝试在我身边运行一些实验、并在1-2天内恢复更新

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我将等待。

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli Mordel:

    这是 TCP/IP netconn 套接字编程的已知可扩展性问题、开箱即用配置仅支持1个客户端。

    但是、可以支持多个客户端。 这可以通过适当的螺纹处理来实现。 当您输入 netconn_accept ()函数时,它会阻止等待传入的客户端连接请求。

    在这里、您可以尝试立即处理客户端请求并将其关闭、或生成新任务并传递新收到的套接字客户端请求、并并行处理此任务。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Shaunak