This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] gmake.exe 在执行"clean"命令时可能会挂起

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1289155/gmake-exe-may-hang-up-when-executing-clean-command

大家好!

我们将 eclipsec.exe 命令行工具用于后台构建代码、其中 CCS 9.3.0在 Windows 10 (64位)中使用。 根据我的观察、有时我看到批处理文件调用命令-ccs.clean、可能会显示 gmake.exe 挂起、命令 shell 自然卡住。

你有什么办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS 9.3.0是 CCS 的旧版本、且不受支持。 是否可以尝试使用最新版本的 CCS、看看问题是否也存在?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我们使用 eclipsec.exe 命令行工具已至少5年、最近我们发现 gmake.exe 在执行时遇到问题。 您对此有什么想法吗? 它是否与 RAM 资源的分配有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有各种关于构建被卡住或变慢的报告。 较新版本对 CCS 进行了各种改进、以帮助缓解这些问题。 因此、我建议尝试更新一下电流构建以查看这是否有用。