This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 运行时对象查看器未连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1291729/ccs-runtime-object-viewer-not-connecting

主题中讨论的其他器件:CC1354P10

将 CC1354P10 Launchpad 与 XDS110ET 调试板配合使用。

我在启动调试会话、连接到目标并尝试打开 ROV 时收到以下错误:

ROV _CONNECT 无法启动代理:无法构建'WebSocket ': URL 'ws://127.0.1:-1'无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否与使用 OpenJDK 的计算机相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,我也向 Oracle 验证过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否执行了从 CCS 12.4到 CCS 12.5的递增更新? 12.5增量更新存在一个已知问题、可导致 TI Cloud Agent 出现故障。 建议改为进行完整的12.5.0安装。此问题也会影响 Resource Explorer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试试这个[/报价]

    这是否意味着您确实执行了增量更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实做到了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 请注意、我们最近停用了此更新、因此我假设您几周前更新到了12.5.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我遇到了一些问题、重新安装了、所以很难判断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全新安装已工作,谢谢 Ki