This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110不能与 CCS 12.5.0.00007n´t、但 Uniflash 可

Guru**** 2923600 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1312R7, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1292336/lp-xds110-xds110-doesn-t-work-with-ccs-12-5-0-00007-but-uniflash-does

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:CC1312R7、LP-CC1312R7 UNIFLASH

您好!

我´m 在对 CC1312R7电路板进行编程时遇到一些问题。

如果我尝试在 LP-CC1312R7板上调试程序、则会显示消息"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/Cortex_M4_0:Target 必须在加载程序之前连接。" 出现了。

使用外部 XDS110对我的其中一个 PCB 进行编程也会发生同样的情况。

但是、如果我使用 UNIFLASH 通过该 XDS110对我的电路板进行编程、则可以。

我已´ve 并重新安装 CCS 12.5.0.00007、但未成功。

有人有什么建议吗?

提前感谢您。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对正在使用的 SDK 版本没有任何意见、但假设您使用的是最新版本(7.10.01.24)。

    SimpleLink 低功耗 F2 SDK 7.10.01.24采用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 主机平台上进行构建和测试。 使用下方未列出的 IDE 或工具链版本可能会导致此 SDK 版本的兼容性问题。   有关每个组件所支持的代码生成工具、请参阅文档概述中的各个组件发行说明。

    您是否已按照建议尝试使用 CCS-12.2.0?

    Siri