This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE 3.3.5安装程序

Guru**** 2915760 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1290764/controlsuite-3-3-5-installer

主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好-

我要查找的是 controlSUITE 3.3.5安装程序。  我在你的网站上找到了一个较晚的版本,但具体需要版本3.3.5。  我需要离线安装程序。

谢谢!

玛丽·韦斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mary、

    请注意、C2000Ware 提供了我们最新的器件支持。 我们在 controlSUITE 中仅提供传统的器件支持。 我可以知道您正在尝试访问哪个软件吗?

    此致、

    小津野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要控制套件3.3.5。  其中的部分产品随附于我们的一款产品中、我需要那个特定版本。  我只是被迫购买一台新的笔记本电脑,需要3.3.5才能构建我们的一款旧产品。

    我知道 C2000Ware 中提供了最新支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mary 能确认您正在寻找的软件部件吗? 这将有助于确定如何最好地为您的请求提供服务。  

    您可能需要尝试修改下载 链接 URL 中的版本、以匹配您所需的版本、并查看它是否适用于您。 您可以从 TI.com 工具页面的下载选项中获取链接。

    请注意、TI.com 上提供了最新版本的 controlSUITE (v3.4.9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 controlSUITE 3.4.9是在线的。  我需要 controlSUITE 3.3.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会尝试在下载链接中更改版本号?