This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:使用 XDS110ET 进行调试时 CCS 崩溃

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, ENERGYTRACE, CCSTUDIO, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1286997/cc1354p10-ccs-crash-while-debugging-with-xds110et

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACECCStudioLP-XDS110ET

我将 CC1354P10 LaunchPad 与 XDS110ET 调试探针连接、这是典型配置。 我在 Windows 10中运行 CCS 12.2或12.4。

连接属性:

在尝试使用 EnergyTrace 时、或如果在表达式视图中单击 ContinuousRefresh、经常会遇到不可恢复的崩溃:

崩溃发生的最频繁是在我使用 EnergyTrace 时、但并不总是发生。 这经常发生,足够是一个问题,我会说6分10次。

我已经尝试在 C:\ti\ccs1240\ccs\eclipse\ccstudio.ini 中增加 JVM 堆内存(即使这是一个拥有32GB RAM 的漂亮机器)、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CCS 崩溃、则可能已生成崩溃转储文件。 您可以将它们连接到该线程吗?

    此外、如果可以相当频繁地重现问题、则可以尝试启用调试服务器日志记录并在生成日志的同时重现问题。 然后禁用日志记录、压缩日志并附加到此线程。

    有关故障转储文件和调试服务器日志的更多信息、请参阅:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴, 请访问 attachede2e.ti.com/.../logs_5F00_and_5F00_dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些文件。 我会让工程部门看一下并让您发布信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、工程部门仍在调查中。 他们注意到的一个不一致之处是 dmp 文件显示 CCS 已安装在 C:/ti/1240中、并且您提到您正在使用 CCS 12.2和12.4、但是 dmp 文件也显示 DebugServer 来自 CCS 12.5。

    您是否以递增的方式将12.4安装更新到12.5? 如果是、您还可以尝试下载并安装完整的直接 CCS 12.5? 安装到其他文件夹并为其使用新的工作区文件夹。 然后重试以重现。

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题与打开调试会话并同时通过 USB 使用串行有关。 显然有某种种族。 我必须通过转到引脚 DIO12、DIO13和 GND 来使用控制台、并且仅保留 USB 连接用于调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供额外的数据。 这非常有帮助。 您是否正在使用 XDS110上的 UART 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,作为一个附加数据点,我有 OpenJDK,而不是 Oracle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认:

    您是否正在使用 XDS110上的 UART 端口?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的意思。 我使用的是 USB 串行、当切换到用于 UART 的 CC1354P10上的 GPIO 时、EnergyTrace 不再崩溃。 好像使用 USB 进行调试并且 UART 崩溃 EnergyTrace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 通过 XDS110的用户 UART 通过 USB 端口进行串行(而不是通过电路板/器件上的一些其他串行连接进行串行。

    似乎使用 USB 进行调试和 UART 崩溃 EnergyTrace

    我认为这可能是一个已知的问题。 我需要跟进工程部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法重现此问题。 我使用 CCS 12.5.0、并将 LP-XDS110ET 连接到 CC1354P10 LaunchPad。 我有一个使用 XDS110的 UART 通过 USB 进行串行通信的示例。 "Expressions"视图中有一些全局变量、并持续刷新。 我还启用了 EnergyTrace、并且可以在一切运行正常的情况下获取 EnergyTrace 数据。

    我记得您在 CCS 安装过程中遇到了一些问题、该安装过程以递增的方式更新到 CCS 12.5.0、并且直接执行 CCS 12.5.0解决了该问题。 直接安装12.5.0后是否仍遇到此 EnergyTrace 问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仍然在发生。 我的同事似乎也无法重现此示例、但在我的机器上是一致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在尝试使用 EnergyTrace 时,或如果我在表达式视图中单击 ContinuousRefresh,则经常遇到不可恢复的崩溃:

    您能解释一下这条评论吗? 您的意思是、即使 EnergyTrace 根本没有打开、也会采用内断模式、如果点击"持续刷新"、还会出现挂起/崩溃的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的、尽管我发现其中一个不可重现。 我不知道会发生这种情况的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好吧,我的同事似乎也不能复制此文件,但它在我的机器上是一致的[/报价]

    您的同事是否曾尝试使用您的 LaunchPad 和程序? 相同的 USB 电缆? 他们的机器是否与您的机器类似? USB 电缆是否已直接插入笔记本电脑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、他们尝试使用自己的 LaunchPad、调试探针、USB 电缆和机器。 我们的两台机器都是戴尔、相同的型号、但使用的是 Windows 10。 直接通过计算机和集线器插入的 USB 电缆(我也尝试过这种方法、没有区别)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、虽然不在调试会话使用 UART 的同时大大改善了问题、但它仍然没有解决。 我仍然 崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,他们尝试了自己的 Launchpad、调试探针、USB 电缆和机器。

    他们是否可以在自己的机器上使用 Launchpad、调试探针和 USB 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前无法做到这一点