This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从另一台 Windows 计算机导入 CCS 工程

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1293851/importing-ccs-projects-from-another-windows-computer

我不断收到"元数据未被解释"和"无制造"等错误。 将项目从一台 W10导出/导入另一台运行 W11、CCS 12.4的计算机的正确方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种变通方法似乎是从 SDK 中从适当的目标导入类似工程、然后从所需的工程中替换源文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    yl cui 说:
    将项目从一台 W10导出/导入到另一台运行 W11、CCS 12.4的计算机有什么合适的方法?

    理想情况下、项目应配置为可移植、如下所述:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_portable-projects.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了查看默认情况下有多少硬编码的内容、我为计算机 trogl0上的 workspace d:\c\ti\workspace_124z_trogmw 创建了目录、并 仅从计算机 trogmw 上的 d:\mw\c\ti\workspace_124z 复制了项目文件夹、然后打开以使用 workspace d:\c\ti\workspace_124z_trogmw。 然后我将它们导入到 CCS 内的工作区中。 唯一的问题是、 在未连接器件的情况下、活动编译配置更改为 MCU_Image。 更改为 Debug、则可以使所有内容都正常编译。 不是完整的测试、因为 computers.in c:\ti 上 ti ccs 和 Simplelink 的安装文件夹默认位于 c:\ti 中。