This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:仿真器初始化时出错:(错误-261 @ 0x0)从 XDS110接收到无效响应。

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1293888/launchxl-cc1352p-error-initializing-emulator-error--261-0x0-invalid-response-was-received-from-the-xds110

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好! 我正在尝试使用 CCS Cloud 到 CC1352P1 Launchpad 来运行应用程序(dmm_154sensor_remote_display_app)。

当我尝试运行它时(通过单击"Debug Project")、收到错误消息:"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/IcePick_C Error initializing emulator:(ERROR -261 @ 0x0) Invalid Response was received from the XDS110。 (仿真软件包9.13.0.00201"。

导致此错误的原因可能是什么? 如何解决呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    这是 Launchpad 等器件板经常遇到的问题、 通常是由于与 XDS110 USB 连接器连接不当、器件挂起状态、电源连接不良、电路板配置无效(例如电路板   顶部的跳线连接器接头缺失或不正确)等原因造成的。 如果一切正常、器件复位、电源循环或断开并重新连接通常可以解决该问题。

    我还鼓励您查看 TI E2E 论坛的其他相关论坛、看看 这些建议的检查是否适用于您的案例。 确保连接正确、如果问题仍然存在、请在下方提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了反馈... 我使用连接到 Launchpad 的集线器 USB。

    然后、我将 Launchpad 直接连接到笔记本电脑、然后就可以正常工作了。

    感谢您的支持。