This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3233EVM 有传感器过流 GUI 中的连接错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3233-Q1, LAUNCHXL-F280049C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1294796/connection-error-in-drv3233evm-sensored-traezoidal-gui

主题中讨论的其他器件:DRV3233-Q1LAUNCHXL-F280049CUNIFLASH

您好!

 我的客户正在尝试使用 TI 库中的 DRV3233-Q1 EVM + LAUNCHXL-F280049C 和 DRV3233EVM 含传感器梯形 GUI 进行评估。

 https://dev.ti.com/gallery/search/DRV3233

 他们尝试了在线版本和离线版本,但在两种情况下,他们都面临以下错误。

 

我怀疑客户的 PC 中有器件阻止了 TI Cloud Agent。

为了解决此问题、我们应该检查什么?

此致、

-柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibata-San,

    屏幕截图未正确发布。 您可以重新发布它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    抱歉、请找到以下屏幕截图。

    此致、

    -柴田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我对 F280039C LaunchPad 尝试了最新版本:

    https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/DRV3233_Sensored_Trapezoidal_ ver/0.1.2/

    它连接正常:

    因此、GC 应用程序本身看起来很好。 这一定是客户环境的问题。 如果客户安装了 CCS、他们是否能够使用 CCS 连接到电路板? 能否顺利使用 UniFlash 云版本或 CCS Cloud 等其他基于云的工具?