This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash 中未检测到 BLE LaunchPad

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110ET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1287775/ble-launch-pad-is-not-detecting-in-uniflash

主题中讨论的其他器件:CC2340R5LP-XDS110ETUNIFLASH

当我将 CC2340R5和 LP-XDS110ET 连接到笔记本电脑并打开 uni-flash 时、它无法检测到我的硬件。

我正在使用 版本:  8.1.1.4146.  

另外、请参考下面的屏幕截图链接。

文件:///D:/OneDrive%20-%20Uno%20Meda%20Limited/Pictures/Screenshots/Screenshot%2023-11-02%20170529.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件://D/D:/OneDrive%20-%20Uno%20Meda%20Limited/Pictures/Screenshots/Screenshot%2023-11-02%20170529.png

    这看起来像是一个无效的链接。 您可以将屏幕截图直接发布到该主题吗?

    如果您手动指定 UniFlash、它是否能够连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在此处插入屏幕截图。

    我曾尝试手动输入器件详细信息、但这样不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听到一些报告的、我们正在调查的与自动检测和 CC2340有关的问题。 我会将收到的任何更新及时发布给您。

    我试图手动输入设备详细信息,但该方法不起作用。

    UniFlash 无法连接到设备? 您看到的确切误差是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    当我将 CC2340R5和 LP-XDS110ET 连接到笔记本电脑并打开 uni-flash 时、无法检测到我的硬件。

    我们认为这与已知问题有关:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11552

    我们注意到、某些 CC2340R5器件在自动检测查找的区域中未刷写器件标识符。 这可能是您遇到的问题。